Skyworks 公司战略
Skyworks 的战略目标是成为用于移动连接的高性能模拟和混合信号半导体领域的领先供应商。公司战略主要包括以下内容:
多样化进入相邻线性市场
通过利用核心模拟和混合信号技术,Skyworks 还能够将解决方案传打入范围更广的不同终端市场,与手持设备业务相比,这些解决方案的特点是生命周期更长,可持续收益且毛利润更高。虽然线性产品的目标市场高度分散,但比蜂窝手持设备 RF 行业的市场更大。
扩大功率放大器和前端解决方案市场份额
我们的产品可为客户提供加速上市的解决方案,同时可降低物料成本、功耗和占用空间。我们计划通过更高级别集成和持续创新,利用我们的先进流程和封装技术增加我们目前的全球市场份额。
增加第三代和第四代应用程序总价值
随着行业转向多模式 EDGE、WEDGE、WCDMA、WiMAX 和 LTE 架构,发送与接收链中的 RF 复杂性大大提高了现有的语音和高速数据同步通信要求,以及现有网络的向后兼容性的需要。因此,我们相信再过几年我们的解决方案的目标市场将增大一倍以上。
与世界领先的基频供应商合作
由于在 2006 财年末已退出基频业务,我们现在正在与系统级开发商开展有效合作而非竞争。我们相信,随着市场转向 3G 多模式和单芯片系统架构,对最佳基频、无线电和前端解决方案的需要会不断增加,这些战略关系将增强我们的竞争力。
追求卓越
Skyworks 的战略是在业内积极合作,进行优势互补,推动行业前沿技术革新。合纵联横目的在于确保产品在市场上的主导地位和竞争优势。我们追求业界最短的生产周期、最高的产出率和超低产品成本的结构。